This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:用于750MHz 差分到单端转换的高速放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, THS4302, THS4304, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722364/opa855-high-speed-amplifier-for-750mhz-differential-to-single-ended-conversion

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: THS4302THS4304LMH3401

大家好、我叫 Netanel、是以色列海法的一名学生。

我正在寻找适合差分到单端转换的运算放大器。 该转换旨在基于来自高速电压输出 DAC 的差分数据信号进行。

信号频率为750MHz。 放大器 OPA855可能适用、但数据表中缺少有关线性和谐波失真的信息。 您有此类信息吗?

此外、我的带宽要求非常苛刻-信号是数据信号、因此放大器的频率响应需要尽可能平坦、直到1GHz。 我发现另一个可能符合标准的放大器:THS4302、THS4304。 还有其他放大器吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Netanel,

    OPA855已解补偿、需要系数7的最小增益。

    您能否详细了解您的信号? 它只是一个正弦吗? 还是包含谐波? 您需要什么增益?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PCB 是一个射频发送器、信号是一个 IF 基带数据信号、它作为来自 DAC 的差分信号输出。 所需的带宽为1.5GHz、因此我需要处理750MHz 信号。 信号不是纯正弦波、而是包含更多谐波。 差分信号峰峰值为0.5V (因此输出电压为1Vpp)。  

    我只需要单位增益。 更准确地说、反相节点中的单位增益和同相节点中的 G=+2。 是否有任何合适的运算放大器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Netanel、欢迎观看 E2E、

    目前、我们没有发布 OPA855的任何其他信息。
    THS4304是我们在750MHz 下进行差动到单次转换的最佳放大器。 您使用的是什么 DAC 以及什么类型的天线?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    DAC 为:电压输出、2Gsamples/sec 天线无关紧要-放大器的输出将连接到 IQ 调制器。

    THS4304似乎具有高失真。 是否还有其他放大器具有低失真和足够高的带宽、可用于0.5Vpp 输入和1Vpp 输出?

    谢谢、Netanel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一种可能是使用全差分放大器并在输出端使用平衡-非平衡变压器。 在这种情况下、您可以使用 LMH3401。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我还想检查其他方法。 我注意到 THS4302固定增益运算放大器。 它似乎具有良好的线性度和良好的频率响应性能。 它具有14dB 的固定增益。 如果我要接触一个串联电阻器到 Rg  (连接到反相节点的内部电阻器)以将增益降低到 G=+2 (因此我将接触一个150欧姆电阻器),它是否会影响放大器在带宽和线性方面的性能? 以什么方式? 它会减小 BW 还是增大 BW? 它是否会降低或增加放大器线性度?

    此外、我是否可以将该放大器用作差分至单端转换器?

    我想澄清 一下、我的发送器带宽为1.5GHz、这意味着我的基带信号的频率在直流到750MHz 之间变化。 因此、放大器应该能够在750MHz 信号下正常工作。  

    谢谢、Netanel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Netanel,

    您不能以这种方式修改增益、这将导致放大器失去相位裕度并发生振荡。

    您可以使用单端放大器进行2:1转换、也可以使用 FDA 进行1:2转换。

    您能否帮助我了解为什么您的发送器带宽与基带信号的频率不同?

    此致、

    肖恩