This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:顶部标记问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758037/lm2903-top-marking-question

器件型号:LM2903

你好

具有顶标记的 LM2903DR 如下所示

LM2903:器件标识

TI 83A:标识和生产日期代码

P139 G3组装批次代码和 RoHS/无铅 类别

我的问题是第3行中的汇编批次代码是什么、与封装标签上的批次代码有何区别?

提前感谢!

此致。

山谷

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山谷

    我们正在度假,但我将在周三向您提供答案。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、请包含器件图片和标签。
    谢谢
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已就此问题与我们的质量代表联系、寻求支持、但很遗憾她将在1月3日之前离开。
    一般情况下、她需要顶部标记和标签的图片。 如果您能提供这些信息、我将确保将其传递给您、并在收到反馈时返回给您。
    很抱歉、我们的假期延迟了、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供图像。 我已提交这些报告供后续行动。 我注意到、这似乎是不同于您最初请求的器件和卷带、此顶部标记为85K、而第一个请求为83A。 我认为这更像是您一侧的一般性问题、我需要在本例中找出器件"C131"上的批次编号与您圈出的卷带编号之间的关系。 下周我将在得到答案后再与大家进行回复。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山谷
    您圈出的标签上"批次"旁边的数字就是我们所说的内部批次代码。 它与在器件顶部标记上看到的85C131K 的批次代码编号相关。 我们可以在内部跟踪批量代码到汇编批次代码、但这同样仅用于内部跟踪。 从标签和器件顶部标记中、我的制造团队能够显示器件来自该发货标签。 此时、我无法提供有关此主题的更多信息、因此我将结束此主题。 如果您有任何其他问题、请随时回复或打开新主题。