This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4011:MM (机器放电模式)的 ESD 保护

Guru**** 2600405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758009/ths4011-mm-machine-model-of-esd-protection

器件型号:THS4011
尊敬的社区:
我想知道当输入为 E2时、该运算放大器承受的 MM (ESD 机器模型)是多少?
请参阅随附的以下图片:
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是 TI 假日。 由于节假日,答复将被推迟。 我将帮助您找到答案或找到一位专家、在下周结束前帮您解决问题。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前拥有 THS4011CD 的 ESD 额定值、其 ESD-MM 规格为200V。
    我们没有 THS4011IDGN 的 ESD 额定值。 我目前正在搜索是否可以找到您的答案。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法获得 THS4011IDGN 的 ESD 额定值、但得知封装之间的 ESD 结构相似。 因此、您可以使用 THS4011CD 器件额定电压为200V 的 ESD-mm 额定值。

    谢谢!
    卡兰