This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2373:启用导通时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735666/opa2373-enable-turnon-time

器件型号:OPA2373

您好!

OPA2373的使能导通时间的最大值是多少?
我想知道在0 - 60°C 时的近似最大值

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin-San、

    我将在实验中获取这些数据并返回给您。 它适用于样片器件、不是保证的最大值、但我至少应该能够让您了解情况。 请允许我等到下周、我需要获取一些器件。

    从之前的器件中、我们看到该规格在整个温度范围内的变化约为25%。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin-San、

    我对延误表示歉意-我仍未收到零部件、但我希望这些零部件在本周能送达。 我拥有这些器件后、我将能够快速收集您的数据。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您考虑此请求。
    我们将等待您的回复。我们感谢您的善意支持。

    此致
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin-San、

    经过长时间的延迟后、器件终于发货了、我想我下周一会为您提供数据。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin-San、

    这些器件的开发速度很快、因此我今天能够进行测试。 在我的示例中、我测试了增益为1、+/-2.5V 电源和10kOhm 负载的。 以下是我记录的温度下的启用时间:

    83 Deg C = 9.16us
    60°C = 9.32us
    27°C = 9.64us
    0 Deg C = 10.24us
    -27°C = 10.8us

    数据表显示了一个12uS 的启用导通典型值、我们无法提供最大值。 但是、根据这些数据可以放心地说、启用导通时间不会在宽泛的温度范围内发生显著变化。 83度到-27度的差异约为15%。

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    感谢您测量样品。
    我们将参考客户的设计。

    此致、
    Seishin