This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300EVM:是否有人对此板有经验?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302EVM, AMC1300, AMC1301, ISO224, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740411/amc1300evm-does-anyone-have-an-experience-with-this-board

器件型号:AMC1300EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1302EVMAMC1300AMC1301ISO224AMC1302

尊敬的 TI 成员:

是否有人拥有此评估板的相关经验?

AMC1300EVM

au.mouser.com/.../AMC1300EVM

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Riko、

    是的、我们设计了 EVM 板。 您对其操作有疑问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经购买了 AMC1302EVM、

    是否有处理输入的建议?

    我是否需要一个分压器?

    我想检测240AC 并将结果馈送到 ADC、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Riko、

    在高压下工作时、请确保安全并采取必要的预防措施。 您将需要使用电阻分压器将输入源调节到 AMC1300的输入范围(+/-250mV)。 如果您尚未进行类似的设计、请注意、分压器的桥臂可能需要一些串联电阻器、这些电阻器会将大部分电压降低、从而将过孔电阻器上的压降保持在更合理的水平。

    有关在电压检测应用中使用 AMC1300时选择适当电阻值的指导、请参阅 AMC1301数据表第23页10.2.2节。 您将需要使用 AMC1300输入阻抗规格来代替本示例中所示的 AMC1301。

    另一种选择是考虑 ISO224、该器件可在单电源连接上接受高达+/-12V 的输入信号、具有高阻抗输入级、并可在更高的电阻分压器值下更好地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的全面回答、

    对于 AMC1302EVM,我可以在使用 AMC1300时使用相同的指导?

    电阻器额定值如何?  

    1W 额定电阻是否足以支持240V 交流电?

    从数据表中可以看到、在 AMC1302上、它具有  

    "±50mV 输入电压范围、可实现低功耗、
    基于分流电阻器的电流测量"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、除了输入范围为+/-50mV 与+/-250mV 之外、AMC1302也适用相同的指导。 这两款器件均针对电流测量进行了优化、但可用于电压测量、增益误差在 AMC1301数据表中计算得出。

    这是一篇来自我的同事的关于高压感应设计的好文章、其中包括电阻器两端高压降导致的功率耗散和电阻电压系数的影响。 您还需要验证各个电阻器是否能够承受它们在两个电阻器上的压降、并可能使用多个串联的电阻器来最大限度地减小任何一个电阻器上的压降。

    www.eeweb.com/.../considerations-for-high-voltage-measurements
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Collins、
    感谢您的回复、
    我一直在阅读 AMC1301第23页中与 R3'相关的内容、
    真的需要它吗?
    如果不是、我不会使用它、以使设计更简单...

    感谢您的链接
    此致、
    Riko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用 R3、则应使用公式1中的计算来确定增益误差。 如果您确实使用 R3、您将使用公式2。 如果 R3比 Rin 小得多、则可能不需要 R3'。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 如果上述帖子帮助您回答了问题、请单击"已解决"按钮。