This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD122:TIPD122 0.1Hz 至10Hz 噪声滤波器性能问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD122, OPA37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740337/tipd122-tipd122-0-1hz-to-10hz-noise-filter-performance-issue

器件型号:TIPD122

我已经根据参考设计 TIPD122为 μV Ω 放大器电路测试制造了一个0.1Hz 至10Hz 噪声滤波器。 我在高通滤波器级中遇到噪声问题、从而限制了器件的过压性能。 安装跳线 JP7时、高通滤波器输入接地、Vout 处的纹波电压为45mVpp。 对于450μVpp μ V 的输入参考噪声、完整的滤波器具有100倍的增益! 当我在 HPF 输出端探测 R9时、我得到的波形恰好是输出的1/10、因此问题的根源必须是 HPF 级、它在输入接地的情况下提供大约4.5mVpp 的输出。 该纹波在电路板上极易消除机械应力、即使是轻微的强韧(无电接触)也会在输出端产生200mV 的摆幅。 是否有人可以建议我跟踪此问题并了解此滤波器为何如此敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MikeH8.

    由于涉及高增益、该电路将对泄漏电流和外部噪声源非常敏感。

    为避免泄漏电流、请确保使用适合所用焊剂的溶剂彻底清洁 PCB。 如果使用有机/水清洁剂、PCB 还应在70-75°C 的温度下烘烤20至30分钟、以去除任何残留水分。

    可使用设计指南第6.1节中描述的设置来减少外部噪声干扰。

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、我尽最大努力进行了清洁、但没有取得重大改进。 真正的诀窍是用新芯片替换 HPF 输入上的两个1μF μ F 电容器。 这会将输出从45mVpp 降至5mVpp、并且对应力和热的敏感度也大幅提高。 这对应于50μV μ V 的 HPF 输入噪声、现在将100000x 下的灵敏度扩展至50nV。 我仍然担心这些电容器、因此我将尝试用"软端接"电容器替换它们、看看它是否会降低机械噪声、我还在法拉第笼而不是密封盒中进行了测试、因此我可能可以提高热稳定性。 实际上、我已经进行了一些非常好的测量、这些测量符合 OPA37在0.1Hz 至10Hz 噪声低至120nVpp 下的数据表规格。