各位专家:
LM675的数据表显示"绝对最大电源电压"为+/-30V。 这是否意味着在单电源操作中、我可以使用最大60V 的电源?
此外、输出电压摆幅被称为典型值+/-21V。 这是否意味着、在单电源操作中、如果我的前一个问题为真、我可以获得高达42V 的输出电压?
谢谢
Nikhil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Mikhil、
遗憾的是、LM675数据表不包含安全工作区(SOA)曲线。 当可用时、它们使确定安全运行条件变得更容易确定。 但是、数据表的绝对最大额定值提供 了30W 的最大功率耗散(假设 TA 等于70°C 要在较高的 tab 温度下运行、LM675必须根据150°C 的最高结温进行降额。 功率耗散的限制。
由于您使用的是单个+34V 电源、我怀疑负载实际上会从输出端接地。 如果输出电压 为+30V 、则 LM675输出晶体管两端的电压将提供0.7A 的电流、 则晶体管两端的电压将为4V。 因此 、晶体管的功耗将为4V x 0.7A 或2.8W。 远低于 LM675 30W 的最大功率。
即使 在 Vo 为电源电压的一半且电源电压为输出晶体管一半的情况下施加最坏的直流功率耗散、提供电流的输出晶体管上也会出现功率耗散17V x 0.7A 或大约12W。 因此、如果数据表 PG 上的功率耗散和散热说明如此。 遵循8、不应该有任何问题。
请注意、电气特性表中的输出电压摆幅列出了 RL = 8Ω A 的典型输出摆幅为±21V、测试电 压为±18 (最小值) V。测试的限值相当于大约2.25A、 摆幅限制为与额定+/-25V 电源电压差7V。 2.25安大于您的电路将提供的0.7安的3倍。 我怀疑您打算使用的+34V 电源的4V 范围内是否会出现波动问题、 但请注意、有些器 件可能无法摆动至+30V。如果您想增加几伏的电源裕度、以帮助确保负载时输出达到+30V 电平。
此致、Thomas
精密放大器应用工程