This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:OPA860采样保持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756066/opa860-opa860-sample-and-hold

器件型号:OPA860

尊敬的 Kai:

我现在使用 OPA860实现采样保持电路、采样保持看起来不错。

但我对电路有疑问。

原理图中 SD1和 R8的用途是什么?

RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、

    SD1将 OPA860的"集电极"钳位到-0.6V 左右、并防止 SD2在输入脉冲消失后使 C5放电:

    R8有助于消除泄漏电流的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ric、

    还有其他问题吗?

    感谢 Kai 的回应!

    卡兰