我正在应用具有28V 高侧源极和10毫欧分流器的 OCP 芯片。
-如果我要实施数据表图30中的低通输入滤波方案,CFILTER 的值是否有限制? 我计划使用滤波器来允许 OCP 芯片忽略远超过设定点阈值的负载的启动浪涌电流。 μF μF RFILTER 电阻器限制为100欧姆、是否可以在 CFILTER 上具有高达20 μ F 至100 μ F 的电流? 我在数据表中看不到有关 CFILTER 值的任何信息。
- 如果我需要 CFILTER 的大电容、出于空间原因、这似乎是低压钽聚合物电容器的理想应用。 即使从浪涌电流中、电容也只会看到几百毫伏的电压。 典型值为25mV。 我 μF μF 使用一个6.3V 100 μ F 钽聚合物电容器和一个并联0.01 μ F 陶瓷电容器来抑制噪声。 这似乎是一个好计划吗?