This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:INA300-Q1的低通滤波输入

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740265/ina300-q1-low-pass-filtering-inputs-to-ina300-q1

器件型号:INA300-Q1

我正在应用具有28V 高侧源极和10毫欧分流器的 OCP 芯片。

-如果我要实施数据表图30中的低通输入滤波方案,CFILTER 的值是否有限制?   我计划使用滤波器来允许 OCP 芯片忽略远超过设定点阈值的负载的启动浪涌电流。   μF μF RFILTER 电阻器限制为100欧姆、是否可以在 CFILTER 上具有高达20 μ F 至100 μ F 的电流?   我在数据表中看不到有关 CFILTER 值的任何信息。

- 如果我需要 CFILTER 的大电容、出于空间原因、这似乎是低压钽聚合物电容器的理想应用。  即使从浪涌电流中、电容也只会看到几百毫伏的电压。  典型值为25mV。   我  μF μF 使用一个6.3V 100 μ F 钽聚合物电容器和一个并联0.01 μ F 陶瓷电容器来抑制噪声。  这似乎是一个好计划吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    滤波电容器的大小没有限制。 但是、通常您需要具有低泄漏的电流、以便保持适当的电压与时间斜坡。 由于20uA 的充电电流相当大、我想它很可能是可以的。 但在选择特定的电容器时、需要记住一点。 与其他类型相比、钽电容器可能具有相对较大的泄漏电流。

    接下来的问题是、您计划如何设置正常操作中的延迟? 您是否计划关闭大电容器并留下较小的电容器? 只是需要思考的问题。

    关先生