This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634输出与数据表一致

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720504/mpy634-mpy634-output-consistent-with-data-sheet

器件型号:MPY634

您好!

在以下配置中、我将 MPY634用作模拟乘法器。 我很难理解 SF。 在这种情况下、X1和 Y1的输入电压均为1.2V。 对于该输入、我获得0.35V 的输出。  

您能不能帮助我了解该电压应该是1.2V 方波的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuraag、您好!

    作为乘法器连接的 MPY634的基本传递公式为:

    VOUT =[(X1 - X2)(Y1 -Y2)/ SF ]+ Z2

    对于您的电路连接:

    X1 = Y1 = 1.2V、  X2 = Y2 = 0V、 Z2 = 0V、 SF = 10V

    Vout =[((1.2V - 0V)(1.2V)/ 10V ]+ 0V

    VOUT = [(1.2V)(1.2V)]/10V = 0.144V

    因此、如果您的 MPY634电路正常工作、Vout 应非常接近0.144V、而不是0.35V

    换算系数 SF 只是修整为10V 的分频值。 它可以 在外部设置为另一个电压、 在这种情况 下、Vout 将根据 SF 值进行缩放。

    需要检查的事项:

    • 确保 MPY634电源引脚具有100nF 的电源去耦电容器接地。
    •  MPY634安装在一个良好、干净的 PC 板上。
    • 使用  宽带 DSO 和10x 探针观察 MPY634 Vout。 确保不存在任何振荡。
    • 确保从 TI 授权经销商处获得 MPY634。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraag、您好!

    您是否已解决 MPY634问题? 如果是、请关闭此 E2E 咨询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraag

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis