This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320-Q1:偏移图1在 mV 中标记错误、也应为 UV 图2和3

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320-Q1, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740627/opa320-q1-offset-figure-1-incorrectly-labeled-in-mv-should-be-uv-also-fig-2-and-3

器件型号:OPA320-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA320

OPA320-Q1数据表上是否存在错误这是一款150uV 偏移器件,但图1显示的是±100mV -这是否是 UV 的拼写错误?

我检查了 OPA320无汽车器件、图1是 UV!

同样,图2和3是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian

    是的、这些是排印错误...它们应该是 UV。

    我已向团队发送一条消息、以更改此内容。

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。