This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如何测试20uA 电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759057/ina226-how-to-test-20ua-current

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA190

你(们)好

我们需要测量2级电流。

1. 20uA-30uA;2. 17mA-20mA

我们可以为此应用选择 INA226吗?

如果是、 选择的分流电阻器值是多少?  还有其他建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    由于 INA226的10µA μ A 典型输入偏置电流与您的第一个电流电平20µA 30µA μ V...2 μ A 处于同一范围内、因此 INA226不能用于此任务。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    感谢您的支持!
    哪种器件可用于此任务?
    对于此器件和此任务、是否需要考虑任何因素?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    在任何情况下、器件的输入偏置电流都不应超过20µA μ A/100、以将误差保持在1%以下。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    请查看我们最近发布的 INA190。  其输入偏置电流要低得多。