This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA348:WEBENCH 最小 GBWP 计算

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA348, OPA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722062/webench-tools-opa348-webench-min-gbwp-calculation

器件型号:OPA348
主题中讨论的其他器件: OPA228

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:  

我对滤波器设计器有疑问。 当我使用 OPA348仿真高通滤波器(10Hz)时、它会在仿真中从 OPA348切换到 OPA228。 计算每个级的最小运算放大器 GBWP。 在本例中、第一级的最小 GBWP 为520Hz。 则 OPA348仍然是足够的。  那么、我的问题是、为什么 Webench 切换放大器模型? 以及如何计算最小 GBWP?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

      请访问 g-dhanabalan@ti.com 与我分享设计。 我们将对此进行研究。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    感谢您的回答。
    我在内部跟进了您的问题。