This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:计算 Vout

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739893/lmv321-calculate-vout

器件型号:LMV321

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望使用 LMV321替代  Microchip MCP6001

如果我们的原理图参考如下、Vsupply=3.3V、Vref=0.5V、C1=470pF、Rfeedback 和 Rflexforce 是可变电阻器、我们将得到 Vout=?

您能帮我们列出该公式吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng

    直流输出电压将(Vref + Vio)*(1 + Rfeed/Rflexforce)限制为最大3.3V。 VIO 是运算放大器的输入偏移误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    以下是电路指导手册、其中包含有用的信息  

    同相放大器电路

    交叉参考的其他选项

    MCP6001、MCP6002和 MCP6004器件的最佳交叉参考替代产品是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的快速回复。

    我们已完成如下原理图

    您能帮您再次检查一下吗?

    欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    我对 CON2806器件一无所知。 如果它是电阻性的或提供电流、那么它应该工作正常。
    在运算放大器的引脚1与地之间添加一个电容器将有助于保持输出信号之外的3.3V 电源噪声。