您好!
请问如何检查运算放大器是否处于负反馈状态。
我们曾说过、当输出连接到运算放大器的反相端子时、它在负反馈中运行。
有许多运算放大器电路将输出连接到运算放大器的反相和非反相端子。在这种情况下、我知道如何检查并确保这样做
运算放大器在负反馈下运行。
请参阅随附的图像。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请问如何检查运算放大器是否处于负反馈状态。
我们曾说过、当输出连接到运算放大器的反相端子时、它在负反馈中运行。
有许多运算放大器电路将输出连接到运算放大器的反相和非反相端子。在这种情况下、我知道如何检查并确保这样做
运算放大器在负反馈下运行。
请参阅随附的图像。
此致
哈里
您好 Hari、
是的、有一种实用而简单的方法来确保电路具有足够的相位裕度来保持稳定。 如果电路稳定且具有良好的瞬态响应特性、则直接指示反馈特性正确且正常工作。
我们在实验室和仿真中使用的一种方法是使用小信号方波驱动运算放大器电路、并使用宽带 DSO 观察其输出波形。 需要连接目标负载、因为其阻抗特性需要包含在输出响应中。 输入方波被设定为一个电平、这样输出保持小信号并且 不会进入大信号运行。 压摆率限制可以成为一个因素、这将改变结果。
例如、将一个10或20 mVp-p、100Hz 方波(或适用的频率)施加到电路输入上。 然后、使用 DSO 观察运算放大器电路的输出、并注意波形前沿的过冲以及由过冲引起的任何振铃。
PG 上的 TI 模拟工程师口袋参考书。 第4版的49个提供了将相位裕度与 过冲百分比相关联的有用图形。 图34和35是用于确定近似相补角的图形。 理想情况下、电路的相位裕度至少为45度、对于大多数应用、您实际上不希望小于30度。
您可以在此处找到《模拟工程师口袋参考书》:
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好 Hari、
我不确定不包含运算放大器输入信号的分析是否有意义。 您不会知道输出是反相还是与输入处于同一相位、这对于了解负反馈或正反馈非常重要。
我在下面展示了传统 Howland 电流泵的传递函数、您将注意到公式中有负号。 这表明已考虑到反馈感。
我附加了一个 PowerPoint 幻灯片集、该幻灯片集为双反馈系统提供传递函数的推导。 它允许用户确定输入电压的输出电压 、该电压将考虑负反馈因数和正反馈因数引入的影响。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好 Hari、
有关双反馈稳定性分析的完整案例、请参阅随附的 PowerPoint。 幻灯片100至114专门介绍 运算放大器双反馈稳定性分析。
此稳定性 幻灯片内容由精密放大器应用工程经理 Tim Green 和通用运算放大器应用经理 Collin Wells 编写。 这些幻灯片中介绍了有关运算放大器稳定性问题的大量信息。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
e2e.ti.com/.../Solving-Op-Amp-Stability-2013-TG_5F00_RevB.pptx
尊敬的 Thomas:
感谢您抽出宝贵的时间、为您提供帮助。
您能不能在后面的第3页查看随附的文档、并告诉我如何找到图12的运算放大器符号。
此致
哈里
您好 Hari、
我必须承认、当我查看您提到的文件时、我对在材料中以呈现方式确定"运算放大器在环路中提供负面反馈的迹象"的目的感到困惑。 基于控制环路理论的传统运算放大器实践可确定运算放大器上的哪个输入会产生负反馈、而该反馈由负符号表示。 当然、反馈电路中可能存在足够的相位延迟、从而使反馈不再是负的并且变为正、从而导致不稳定。 但至少可以使用前面建立的反相或同相输入的增益相位图来全面分析这一点。
图中的问题 12是一 个看起来不完整的学术练习。 没有任何输入电压(Vi)或电流(II)源、只有 Vo;因此 、不清楚 该特定电路的功能是什么以及应该做什么。 您将注意到、本文中的所有其他图都具有输入源和预期的输出电压或电流。 我认为、当不知道电路应该具有什么功能时、尝试确定运算放大器输入上的符号并不是一种很好的时间利用。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好 Hari、
实际上、作者为第4页和第5页的图10所示的电路提供了解决方案:
"在图(10)中、有两个运算放大器。 首先、我们必须确定一个运算放大器的信号、假设所有其他运算放大器都是理想的。 假设运算放大器(1)为理想值、则:
Vid1 =−Vo1 (R3 R4)[R1/(R1+R2)]
我们将其连接到正极端子。 现在我们知道运算放大器(1)的迹象。 为了降低运算放大器(2)的信号、
Vo1 = Ao (VO2)[ R1 / (R1+R2)]
VID、2 = Vo1 [R3 /(R3+R4)]+ VO2 [R3 / (R3+R4)]
我们将其连接到运算放大器的负极端子(2)。"
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好 Hari、
我们知道、为了使电路保持稳定、A1的反馈需要为负。 A1的输出 表示为:
Vid1 =−Vo1 (R3 R4)[ R1 / (R1+R2)]
Vo1 设置 为负、以便 A1以负反馈运行、因此在公式中显示为-Vo1。 必须设置运算放大器上的符号、以便 A1求和节点接收来自环路的负反馈。 然后将 A1输出 Vo1应用于 A2输入端电路中的 R4节点。 A2的电压增益是 R3/R4的比值、这是上面公式中的第二项。 Vo1被该比率放大、 该比率产生 VO2电压电平。 公式中的最后一项是 [ R1 /(R1 +R2)]。 VO2被 该比率除 以、该电压是施加到 A1输入的 Vid1差分电压。
A1设置为同相输入作为求和节点、或反相输入。 它将输入电压 VI 与出现在 R1、R2结上的反馈电压相加。 本文中的图11 显示 了满足 A1、A2环路周围负反馈条件所需的运算放大器输入信号。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Thomas:
非常感谢。我在您的材料的支持下分析了该问题。
请您检查随附的文档、告诉我我的方法是否错误。
此致
哈里