This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7275:QA5A560 //器件型号 LMV7275MFX/NOPB

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758365/lmv7275-qa5a560-part-number-lmv7275mfx-nopb

器件型号:LMV7275

尊敬的先生:

我 的客户对 LMV7275MFX/NOPB 感兴趣、并想知道 REV.A 和 REV.B 之间有何不同

谢谢。

此致、

素帕猜宝通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期三对此进行研究。 我在网上看的是数据表,没有看到您提到的不同版本。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    素帕猜
    不幸的是,我无法自行跟踪任何信息。
    客户是否可能收到 PCN (器件变更通知)? 如果硅发生变化、这种情况会很常见。
    我与质量部门的联系人联系、寻求更多信息、但他们直到1月3日才回到办公室。
    我们可能有一个 FAB 转移、它解释了不同的修订版代码、但自2003年以来、数据表规格没有变化。 很抱歉、在此之前无法分享更多信息。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是一个快速更新、确实有一个晶圆厂转移、但现有的电气特性表保留了两个修订版本。
    如果您需要其他信息、请回复、但同时、现有数据表参数涵盖了两个版本。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力支持和新年快乐! )
    素帕猜