This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:负电压输入

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740062/tlv2401-negative-voltage-input

器件型号:TLV2401

您好!

我希望您确认 TLV2401的输入和输出规格。

*根据数据表、用户似乎可以输入负电源和正电源。

但是、当我检查数据表中的波形时、没有负电压输入的数字。

下面是问题。

1.是否可以在 TLV2401中输入双电源? ("Vcc"引脚 ->正电压(例如 4V) 和"GND"引脚->负电压(例如-4V)

2.如果是,“VICR”的-0.1V 至 Vcc + 5”规格是否正确?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida、

    是的。 您可以使用+4V 和-4V 的"分离"电源。 只要电源引脚之间的差值小于16V。 运算放大器没有接地参考。

    TLV2401面向单电源应用(+V 和 GND)、因此规格是针对单电源应用编写的。

    因此、对于+4/-4V 电源、您的合法 VICR 输入范围为-4.1V 至+9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    > TLV2401 面向单电源应用(+V 和 GND),因此这些规格是针对单电源应用而编写的。

    >SO 对于+4/-4V 电源,您的合法 VICR 输入范围为-4.1V 至+9V。

    您是指以下情况吗?

    *用户可以将正负电压输入到"Vcc"和"GND"以及"V+"和"V-"、但是  、对于双电压、您不能指定交流/直流规格。  

    因此、在双电压情况下、您无法提供任何数据。

    此致、