This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:在共模电压低于 VEE 的情况下进行过零检测

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757986/tlv7011-zero-crossing-detection-with-common-mode-voltage-below-vee

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: LM393-N

您好!

我想将我的电流零频检测电路切换为更好、更精确的电路。 因此、我想做这样的事情:

摘自 https://www.ti.com/lit/an/snoa999/snoa999.pdf

由于 TLV7011在离开  CMVR 时具有相位反转保护功能、设计说明推荐使用该器件。 没有其他比较器具有更大的 CMVR 或较小的权变措施、可以保持在 CMVR 范围内、但仍能获得精确的 ZC 事件?

是否有人测试过这样的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rico、

    有数十种方法可以构建过零检测器。 您可以使用光电耦合器、晶体管或 LM393-N 数据表图31中所示的电路

    您的输入信号是什么? "更精确"是什么意思?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="kai klaas69"]您的输入信号是什么?

    简单的正弦波形

    [引用用户="kai klaas69"]您的意思是"更精确"?

    我想尽量减小过零和过零检测之间的延迟

    现在、我使用的是这样一个简单的电路:

    但过零和检测之间的延迟非常长。 我可以通过去掉分压器来优化电路、而改用齐纳二极管、但检测中也存在非对称性。

    [引用用户="kai klaas69"]您可以使用 光电、晶体管或 LM393-N 数据表图31中所示的电路

    这个看起来不错、如果我正确的话、负输入上的100k 上拉电阻器被用来修整输入信号以大大减少延时时间。 非常智能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rico
    如果需要有关此帖子的进一步帮助、请随时回复。 与此同时,我将关闭这一职位。
    卡盘