This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:需要具有快速响应时间和低纹波的器件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/724040/opa187-need-a-part-with-fast-response-time-and-low-ripple

器件型号:OPA187

您好!

我尝试将 PWM 输出从 IR 传感器转换为模拟信号。 我正在测量系统中的温度变化、我需要快速的响应时间(即 us)和 极低的电压纹波:~1mV。 使用简单的 RC 电路无法实现这一点、因此我在研究有源滤波器。 我的 PWM 信号从 o 摆动到3V、周期为1.024ms。 我无法增加 PWM 频率。 OPA187是否适用于此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    嗯、我认为你想要的是不可能的。 如果您的信号是 PWM、则需要等待至少一个完整周期才能获得正确的数据。 因此、即使采用理想的解决方案、您也必须等待1.024ms。 您无法更早地获取数据。 如果您要使用模拟滤波器进行平均、则必须接受更高的稳定时间。 下面显示了纹波约为1mV 的有源双极低通滤波器的性能。 PWM 信号的周期为1.024ms、占空比为50%:

    请注意、有源低通滤波器的稳定时间很长!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、

    KAI 的分析突出了尝试将简单的 RC 滤波器或有源滤波器用作快速、低纹波 PWM 转直流转换器的问题。 与传统的模拟解决方案相比、有些 PWM 转 DAC 解决方案速度更快、稳定速度快得多。 您可以尝试将您的问题发布到 DAC E2E 论坛、看看他们是否有解决方案。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒——我认为这是不可能的,但想确保我没有错过任何东西!