This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:输入共模电压范围

Guru**** 2767935 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761, LMV762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740235/lmv761-input-common-mode-voltage-range

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件: LMV762

当一个/两个输入超过共模电压范围时、LMV761会遇到什么类型的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    最明显的是不正确或无响应的输出、具体取决于规范的"违反"程度。

    在规格极限值处不存在"悬崖"。 在故障点之前、规格点会出现细微的降级。

    最可能的影响是失调电压和传播延迟会增加、您会看到这是"减慢"和/或阈值点发生变化。 温度的变化将使问题更加严重。 如果它是快速输入信号、您可能会开始丢失脉冲。

    因此、对于 LMV762、规格比温度范围内的值低1.2V。 因此、在室温下、它似乎比 V+低约800mV、然后在低于约600mV 时开始失效。

    当您将输入拉至共模范围之外、尤其是正向时、您会挤压输入级。 在两个输入被挤压关闭的情况下-有效输出条件是什么? 在输入级切断的情况下、输出的方向将取决于内部偏移和泄漏。 可能会有一种朝一个方向"失败"的趋势,但这种趋势无法始终得到保证。

    将一个输入保持在规格限制范围内将有所帮助、但这并不能保证它能够正常工作。 它可能会为您额外购买几 mV 的余量。

    因此、与往常一样、我们必须建议您在指定的限制范围内运行。 由于它是一个比较器、因此您可以尝试略微衰减输入值、以使输入电压保持在限制范围内。