This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A:LMV321A 的发布日期?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321A, TLV9064, TLV9002, TLV9061, TLV6741, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721397/lmv321a-release-date-of-lmv321a

器件型号:LMV321A
主题中讨论的其他器件: TLV9064、 TLV9002、 TLV9061、 TLV6741、 LMV321

尊敬的先生:

        我是否可以知道 LMV321A 的发布日期? 谢谢

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您关注我们的产品。 该器件计划于10月初发布。

    同时、我能不能让您对具有相似性能和规格的附加器件感兴趣。

    器件 lmv321a tlv9064 tlv9002 tlv9061 tlv6741
    通道数 1 4. 2. 1 1
    VCC 最小值(V) 2.5. 1.8 1.8 1.8 2.25.
    VCC 最大值(V) 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5.
    Iq 25C 最大值(mA) 0.15 0.8. 0.075 0.8. 1.1.
    GBW/BW (MHz) 1 10. 1 10. 10.
    转换率(V/us) 1.7. 5. 2. 5. 4.75
    噪声电压(nV/√Hz) 33. 11. 27. 11. 3.7.
    RR 输入 否 R-R R-R R-R
    RR 输出 R-R R-R R-R R-R R-R
    偏置电流(典型值)(nA) 0.01. 0.0005 0.005% 0.0005 0.01.
    Vos (最大值)(mV) 5. 2. 2. 2. 1
    Vos 漂移(uV/C) 1 2. 0.6. 2. 0.35.

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    您能告诉我您的设计以及您计划如何使用此器件吗?

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            很抱歉耽误你的答复。 我们将 LMV321A 用于 物联网应用中的通用电压放大器。 我们的客户还使用了 LMV321、但他们不需要为 OP 提供高电压电源。 则 LMV321A 的电源电压为5V。 它更 适合我们的应用。 BTW, 您在上面提到过 OP 表,它有适合低 IB 的传感器应用吗? 对吧?

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    LMV321A 可能是一个不错的选择、但如果 TLV9061是其主要关注的问题之一、它的偏置电流甚至更低。

    此致、

    -Mamadou