This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:在 VS 保持开启时、我们能否关闭 INA231's I2C 上拉?

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758154/ina231-can-we-turn-off-ina231-s-i2c-pull-up-while-vs-remains-on

器件型号:INA231

您好、Sirs、

作为逻辑块,我们能否在  电源(VS  )保持打开的同时关闭 INA231的 I2C 拉电源? 是否存在潜在 的泄漏问题?

谢谢 、此致、

陈耀恩
2018年12月24日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您深入了解该论坛。 您是否意味着 I2C SDA 和 SCL 线路被上拉到与 Vs 不同的电源轨? 由于这些引脚采用开漏配置、我认为这不会成为问题。 您将在这些 MOSFET 的线性/欧姆/三极管区域中运行、在这种工作区域中、漏极电流应与 VDS 成正比、我从上面的语句中推导出为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Patrick 在假期为我们提供支持。

    客户将 A0和 A1引脚连接到挂起电源轨、该电源轨可在 低功耗模式下关闭、但是 Vs 连接到始终开启的电源轨。 INA231数据表 P25指出、在每次总线通信时对引脚 A0和 A1的状态进行采样、在接口上发生任何活动之前设置这些引脚、因此 我们在上电后不会看到 I2C 解码问题。 如果缺失或错误、请更正。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年12月25日  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    只要 A0和 A1以器件接地为基准在0V 和6V 之间挂起、那么无论这些引脚连接到哪个电源轨、都不应出现问题。 此外、如您所述、在发送 I2C 消息之前、应将这些引脚设置为适当的所需电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Patrick ... Wayne Chen、2018年12月27日