This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:正在寻找单通道替代器件。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6484, LM35, ADS1100, LMC6061, OPA317, OPA388, TLV333, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721523/lmc6484-looking-for-single-channel-alternative-part

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件: LM35ADS1100LMC6061OPA317OPA388TLV333OPA376

您好!

我正在使用 LMC6484将 LM35温度信号(大约0 - 70°C)转换为0-5V 范围、然后将其馈送到 ADS1100。  

我之所以选择 LMC6484,是因为它在类似的现有设计中使用;) 现在我正在寻找替代方案,因为我只使用 LMC6484的单个运算放大器。 它 用作单电源(5V)同相运算放大器。  请参见随附的电路。

什么是好的替代产品、例如 LMC6061 或 OPA317可用作"直接替代产品"? 在电压偏移和漂移方面、它们匹配或超过 LMC6484、我认为它们较低的 GBW 无关紧要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMC6448是一款通用四通道器件、我们拥有许多可用于您的应用的高精度器件。 OPA317属于其中之一、但根据其他注意事项、您还应查看 TLV333、OPA376或我们的低电压最高精度 OPA388。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis