This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:驱动电容器的补偿电路设计

Guru**** 2945900 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721546/opa548-design-of-compensation-circuit-for-driving-a-capacitor

器件型号:OPA548

大家好、

我尝试使用 opa548构建可编程电源。 (必须驱动直流/直流模块)、但当我在上电期间将一个1uF 电容器并联到接地时、电路无法驱动负载、但当我不使用电容器时、它似乎运行良好。 直流/直流模块由运算放大 器使用长导线进行驱动、因此导线的寄生电感也会出现问题、因此电路看起来是稳定的。 但是、如果我为同一电路进行 PCB 设计、情况就不会如此。 你们能帮我设计相同的补偿电路吗(因为直流/直流模块的输入电容可能大于100N)。 我需要运算放大器将至少0.5 uF 的电容驱动到接地端。 我还连接了我构建的电路。  

测试完成:

当电容器(1uF)为焊接短接时、源极开始加载。

当电容器(1uF)连接 到导线时、源极不会短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    我建议您浏览此处提供的有关运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室系列:

    此外、您可能会发现此稳定性演示很有用:e2e.ti.com/.../3175.Solving-Op-Amp-Stability-2015_5F00_TG.pptx

    这将为您提供了解和解决问题所需的一切。 如果您在此过程中遇到任何困难、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishanth

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis