This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:INA126。 负载单元放大器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738795/ina126-ina126-load-cell-amplifier

器件型号:INA126

您好!

我正在进行一项新设计、需要放大小型电梯上的称重传感器信号。 我附上称重传感器的数据表(我使用的是1250kg 型号)e2e.ti.com/.../F.TECNICA-SWK-_2800_ES_B700_D1067_2D00_R00_2900_.pdf

我不需要太高的测量精度。 它仅用作负载限制器、一旦安装在每个电梯上、它就会进行校准。 (首先校准零负载(即驾驶室的重量= 250千克)、然后校准已知负载(大约额外200千克、总共450千克))

灵敏度为1、3...2mV/V、我不需要在0-150kg 区域具有精度和线性度。 我感兴趣的区域读数相当好、为150-1250千克。

尽管我在单电源模式下使用 INA126 (我没有负电源)、但我对基准输入(引脚5)连接有一些疑问。  

我设计 了以下方案

我希望输出介于0V 至4.5V 之间(这就是我配置 Aprox 增益的原因。 450、从10mV (=2m/V*5V)起具有4.5V。

我的疑问是如何连接基准引脚以获得0V 至 Aprox 4.5V 的输出。

非常感谢您的参与、