This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376:OPA4376 -热敏电阻感测电路的电阻范围

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376, OPA376, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/721338/opa4376-opa4376---resistance-range-for-thermistor-sensing-circuit

器件型号:OPA4376
主题中讨论的其他器件: OPA376TINA-TI

我正在考虑将 OPA4376AIPW 用于热敏电阻感应电路。  对运算放大器的同相输入进行热敏电阻电压分压。 运算放大器的输出连接到微控制器的 A/D 输入。  我需要大约2.5的增益。  为了尽可能降低噪声和误差、我应该使用增益电阻器的电阻范围(几百欧姆、几十千欧姆等)? 我正在尝试平衡它与电流消耗。  我需要了解该器件的任何特定性能特征吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这在很大程度上取决于热敏电阻的性质和温度范围。 您希望使用哪种热敏电阻? 温度范围是多少?

    由于热敏电阻相当慢、因此您可以通过低通滤波来降低噪声。 因为该噪声通常不是热敏电阻的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    假设您计划在增益为 G=+2.5的情况下使用 OPA4376、如果是这样、则污染的电路如下所示:

    运算放大器的固有噪声与输入电阻 R1相加、热噪声 与矢量数量相似、即平方根。  由于1k 电阻器的热噪声在25°C 时为4nV/sq-rtHz、而 OPA376的宽带噪声为7.5nV/sq-rtHz、因此将两个量相加将得到: SQ-RT (4^2+7.5^2)=8.5nV/RT-Hz 输入参考噪声(或 Vout_noise =21nV/RT-Hz)、使用100欧姆和150欧姆时、Vinput_noise 分别为7.51nV/rt-Hz 和18.8nV/rt-Hz–请参阅下面的内容。

    如果您在 OPA4376的整个带宽内对频谱噪声进行整流、则会分别在1k/1.5k 时产生45uVrms 的输出电压噪声、而在100ohm/150ohm 时则产生33uVrms 的输出电压噪声。  但是、请注意、使用小10倍的电阻器并不是免费的、会导致输出电流高10倍、这在您的应用中可能是不可接受的。  另一方面、使用十倍以上的电阻器(10K/15k)将导致 OPA4376输出端的总噪声由较大电阻器的热噪声决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek -谢谢。  

    我的电路可以接受使用1k/1.5K。

    您是否有可在 LTSPICE 中使用的 OPA376模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您希望使用哪种热敏电阻? 温度范围是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NTC 热敏电阻、10K@25C、控制外部。 热敏电阻的全温度范围:15C ~60C。 只有温度范围为20C~42C 时才需要高精度。 系统中有10个热敏电阻。 Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我们的产品文件夹中的工具和软件下提供了所有宏模型-请参阅下面的内容。  由于 TINA-TI 也是 PSpice 兼容仿真器、因此您可以在 Tina 中单击运算放大器符号、并将整个文本文件复制到任何其他 PSpice 兼容仿真器中-为方便起见、我已将其添加到本帖子中。  BTW、您可以将.CIR 重命名为任何其他扩展名、如.TXT

    e2e.ti.com/.../OPA376.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis