This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904DGKR 中 ESD 二极管的电流容量是多少?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758460/lm2904-what-s-the-current-capacity-of-esd-diode-in-lm2904dgkr

器件型号:LM2904

你(们)好

在我的客户应用中、他们看到 IN+和 IN-上有负电压、因此客户想要检查 LM2904DGKR 中 ESD 二极管的电流容量是多少?

客户将改进其布局以衰减该负电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    一般经验法则是、限值约为10mA。  为了避免过于接近该最大值、我们通常建议将输入电流限制为1mA。  数据表似乎建议了相同的1mA 限值。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    在 LM2904中、没有从 IN 到 V+的二极管;没有"电源 ESD 单元"。
    运算放大器的一般规则是-10mA 不会产生有害影响。 对于持续或重复输入电流、建议最大值为-1mA。
    在负输入电流期间、输出可能不正确(反相称为相位反转)。