This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:输入参考噪声图

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/738468/onet8551t-input-referred-noise-charts

器件型号:ONET8551T

在数据表中、交流电气特性下的输入参考噪声测试条件为10GHz 带宽。  是否有图表或数据显示10GHz 带宽内输入参考噪声的幅度或值。  我要尝试确定的是100kHz 至600MHz 较低频率范围内的噪声。  我计算了 NEP (噪声等效功率)、需要知道频率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quince、

    对于这些类型的互阻抗放大器、我们通常不像线性放大器那样测量扫描频谱的噪声。 更高带宽中的总噪声将主导您所关注的100k 至600M 频率范围内的噪声、并且在频率范围内应该相对平坦。 您尝试使用该器件实现的应用是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    它是激光雷达应用、我正在为系统设计光学接收器。

    quince