This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:适用于4至20mA RS233应用的 RCV420

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/734996/rcv420-rcv420-for-4-to-20ma-rs233-application

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件:TRS3232E

您好、先生、

我们的客户规格希望设计 RS232类型4至20mA 接收器和发送器、如下所示、
您是否为我提供了 TI 解决方案建议? TI 解决方案的优势是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我认为我不是完全理解该应用。 RS-232是一种数字通信接口、而4-20mA 通常用于模拟数据;这使得这两者之间的转换不太直接。 您是否希望进行"简单"转换、其中 RS-232接口上的高逻辑电平映射到20mA 输出、而低逻辑电平映射到4mA 输出(例如)、 或者、您是否希望通过 RS-232 (例如、通过传输一个字节或更多信息)通信一系列可能值、然后将其转换为与数据值成比例的电流?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TI 两者都有吗?
    或者、您可以共享文档供我与客户讨论

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮助区分这两种情况。  TI 确实有4-20mA 变送器(XTR)、甚至 DAC +XTR、但这并不能满足客户的需求。  e2e.ti.com/.../CL1090A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    感谢您提供此参考。 根据本文档、转换器检测/传输~20mA 以表示"标记"、~0mA 以表示"空白"。 可以使用 TRS3232E 等器件代替第13页和第14页所示原理图上的 U2。

    在这些原理图中、是否有一个 XTR 器件可以替代电流环路侧(隔离栅的对面)的发送/接收电路?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo