This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:CMRR 规格

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755195/opa2187-cmrr-spec

器件型号:OPA2187

你好

下面让我确认一下。

*根据数据表、OPAx187的 CMRR 规格如下所示。

条件:(V–)–0.1V < VCM <(V+)–2V、VS =±18V

规格:最小126dB,典型值140dB

条件:(V–)< VCM <(V+)–2V、VS =±18V、TA =–40°C 至+125°C

规格:最小130dB,典型值为145dB

是否交换了上述规格?

我认为"2"条件的规格应该比"1"条件的规格更差。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi、

    如果 CMRR 测试条件在25°C 和-40°C 至125°C 的温度范围内相同、则认为25°C 时的 CMRR 规格应该更高是正确的。

        ΔVos、在25C 时、CMRR 是在低于100mV 的输入共模电压下进行测试的、因此在该100mV 最低范围内 Vos 的任何非线性增加(Vos 与 VCM 斜率之间的变化)都将显示为较低的 CMRR 规格:CMRR =ΔVcm μ V/μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIS-SAN、

        ΔVos、在25C 时、CMRR 是在低于100mV 的输入共模电压下进行测试的、因此在该100mV 最低范围内 Vos 的任何非线性增加(Vos 与 VCM 斜率之间的变化)都将显示为较低的 CMRR 规格:CMRR =ΔVcm μ V/μ s。

    了解以上内容。

    但是、我不确定哪种情况下的 VCM 变为 "(V-)- 0.1V"。

    一般 而言、我了解输入电压应 在电源电压范围内。 因此 ,常规 VCM 规格定义为“(V-)+ xxx”至“(V+ )- xxx”。

    您能否告诉我们您假设并定义了什么情况"(V-) -0.1V"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi-San、

    轨到轨输入运算放大器中的输入共模电压范围实际上可以超出电源轨范围、如果是 OPA2187、在25摄氏度时、无论实际电源如何、它都可以从低于负电源轨100mV 扩展到低于正电源轨2V。

    这可以表示为: (V-)- 0.1V < VCM < (V+)- 2V

    因此、对于 Vs=+/-18V 、线性输入电压范围为-18.1V 至16V、而对于单个5V 电源、VCM 范围为-0.1V 至3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuichi-San

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果不是、只需发布另一个答复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了。

    我理解了您的答案、可以关闭这个问题。

    BR、