This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:关于 V-电压

Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/720702/opa2376-about-v--voltage

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件:OPA4376

您好!

我们能否为 V-(引脚:11)输入-5V、为 V+(引脚:4)输入0V?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,敏雪

    是的、如果您将到达运算放大器的所有其他电位移向同一方向、并且未超出绝对最大额定值。

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敏雪

    假设您的引脚编号(4和11)是指四通道版本 OPA4376。  由于我们的任何现代器件(包括 OPA4376)中都没有内部接地、因此只要总电源电压 Vsup_tota l=(V+)-(V-)满足 OPA4376数据表中列出的最小2.2V 和最大5.5V 规格、您就可以将电源移位。

    当然、当您移动电源时、相对于电源定义的输入共模和输出电压范围也必须相应地移动;因此、对于-5V 至0V 电源、VCM 和 Vout 线性范围将变为:-5.1V <Vcm<0.1V and -4.95V<Vout<-0.05V, respectively - see below.

    我对缓冲器配置的电路进行了仿真-请参阅下面的内容:

    e2e.ti.com/.../Toshiyuki-OPA4376.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    敏雪

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis