This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:使用 CC2650 Launchpad 创建无线 PIR 运动传感器

Guru**** 2581945 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TLV8544PIR, CC2650, TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737707/boostxl-tlv8544pir-creating-a-wireless-pir-motion-sensor-using-cc2650-launchpad

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
Thread 中讨论的其他器件: CC2650TLV8544

我有一个 CC2650 Launchpad + BOOSTXL-TLV8544PIR、我正在尝试让两个板以无线方式传输 PIR 传感器数据。 在 BOOSTXL-TLV8544PIR 用户指南中、它指出:"此电路板设计可轻松用作超低功耗、电池供电的无线 PIR 或微波运动传感系统的基础、从而进一步简化设计并缩短上市时间。" 是否有一份文档解释了这是如何实现的? 我找到了一些看起来使用类似硬件且已具有固件的 TI 参考设计(TIDA00759和 TIDA01398)。 是否有简单的方法将此固件刷写到 CC2650 Launchpad 并与 BOOSTXL-TLV8544PIR 配合使用?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    虽然 CC2650 LaunchPad 用作演示 GUI 的控制器、但未使用 CC2650射频功能。

    我不知道 TLV8544PIR 的任何具有无线功能的固件。 目的是演示使用无线处理器运行的 TLV8544的毫微功耗和 PIR 功能。 添加实际的无线技术会给我们的"简单"运算放大器人员带来太多的复杂性。 :^)

    抱歉... 但它目前仅基于 USB。

    固件相当简单。 它读取内部和 I2C ADC 以及两个 GPIO 引脚、并通过仿真的 USB COM-xx 串行端口(115.2k)持续以四个逗号分隔的 ASCII 值流式输出数据。 这也可以通过蓝牙实现。 一个不错的“雨天”项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您提供信息。 我也是"简单"运算放大器的其中一名员工、尽可能避免复杂性。

    您是否知道固件是否具有比.out 文件更易于访问的内容、以便我可以尝试进行更改以通过蓝牙发送? 有没有地方可以找到实际的源代码?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想知道固件的源代码是否在某个位置可用? 到目前为止、我只能找到.out 文件。

    谢谢、

    Matt