This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124的故障模式是什么?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723231/iso124-what-are-the-failure-modes-of-iso124

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224
ISO124的故障模式有哪些? 故障后是否会更改隔离信号的频率或振幅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    ISO124是一款老旧的器件、遗憾的是、多年来、人们对它的了解一直在减少。 据我所知、ISO124没有专用的故障模式。

    ISO124可能通过以下方式发生故障:
    1:输入侧或输出侧电源上的电压瞬变过大。
    2.输入信号电压超过电源电压(正或负)。
    隔离栅上的电压过高。

    这些情况中的任何一种都可能导致 ISO124永久损坏、进而导致错误的输出或根本没有输出、这意味着器件死机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    该器件当前用于铁路信号场。 我担心 ISO124故障会导致隔离信号的振幅或频率发生变化、这很危险。 如果 ISO124在故障后没有输出、则是安全的。
    那么、您提到的"错误输出"可能是什么?
    此外、TI 器件中 ISO124器件的完美替代产品是什么?
    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。

    很抱歉让您产生误解。 我只是想说、如果系统损坏(迹线蒸发、电容器故障、电弧)、那么系统的行为可能会有所不同或根本不会发生变化、我不应该专门提到 ISO124。 我没有 ISO124输出频率或振幅在发生故障后发生变化的记录。 如果器件发生长期故障、我希望它没有输出。

    ISO224是完美的替代产品! 它目前处于预览阶段、但很快将完全发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回答、非常感谢!