请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 主题中讨论的其他器件: INA195
大家好、
我希望有人能告诉我、像 INA240A2PWR 这样的电流感应放大器封装尺寸更小。 我尝试感测增益为100V/V 的48V 电机的电流、但 INA240 TSOP 封装对于我的应用来说太大了。
是否有人对类似操作的备选器件有任何建议? 希望使用5V 电压轨为放大器供电。
最棒的
Shane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.