This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2460:差分输入电压 VID

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739042/tlv2460-differential-input-voltage-vid

器件型号:TLV2460

您好!

请让我澄清一下我对 TLV2460 VID 的理解。 我知道 VID 意味 着同相输入端相对于反相输入端的电压。 这意味着 TLV2460允许在+IN 和-IN 之间输入 VDD+0.2V、对吧? 例如、在 VDD=5V 用例中、当-in=0V 时、我们可以向+IN 引脚输入5V 电压而不会造成任何损坏。 我的理解是否正确?

我参考以下有关 VID 理解的文档。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我猜 TLV2460的 IN+具有两个 ESD 保护二极管、如下所示。 我的理解是否正确? 该简化的等效电路参见数据表中的图54。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    您对差分电压的理解是正确的。 该器件没有任何背对背输入二极管、否则 VID 范围将会小得多(仅约为0.7V)。

    我希望这一点很清楚、
    Paul