This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752947/lmh5401-lmh5401

器件型号:LMH5401

您好!

我推导出6GHz 差分方波、放大器输入端的眼宽为50-55ps、放大器输出端的眼宽为非常闭合的眼图。

当我尝试使用正弦时钟模式时、我可以很好地张开眼睛。

我想将放大器用作无增益的缓冲器。 我尝试使用规格中的电阻器值。

我应该使用什么组合的电阻器来使 AV=1和钢不会伤害眼睛的张开度?

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎观看 E2E、

    我建议遵循数据表首页上的电路。 此外、电源轨需要围绕 ADC 所需的共模输入对称。 您是否能够提供电路原理图?

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出共模是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出共模由 VCM 引脚设置为300mV。 在输出端、我得到大约100-120mV