This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA828:SPICE/INA828

Guru**** 2585515 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735437/tina-spice-ina828-spice-ina828

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我创建了以下测试电路:

INA828随附单个+5V 电源。 基准电压设置为1、5V。 增益设置为50 (Rg = 1K)。 共模电压设置为2、5V。 两个输入相互连接。 我使用 SPICE 子电路来仿真行为。 预期输出值为1、5V。 仿真结果为1、5186V。

我需要你的帮助。

此致

Ronald Foth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    我能够重复您的问题。 SPICE 模型中出现高于预期偏移的原因是、在您的测试配置中、输出级放大器将进入输入饱和状态。 INA828的有效输入共模电压(VCM)范围比电源轨高+2V、比电源轨低-2V、因此对于+5V 和0V 的单电源方案、这意味着有效 VCM 范围为+2V 至+3V。 当 Vref = 1.5V 时、输出级放大 器的输入电压会尝试低于2V、这反过来会激活放大器的输入 VCM 钳位。

    请注意、使用我们当前的 SPICE 模型架构时、INAS 的 VCM 与 Vout 行为仍在进行中。 目前、我们建议使用 INA SPICE 模型进行小信号瞬态和交流、噪声以及使用分离电源和 Vref = Vcm = Vs/2的基本功能分析。 要验证 INA 作为 VCM、Vref、增益和 Vs 函数的输入/输出行为、请使用我们 的 INA-CMV-CALC (INA 共模电压计算器)工具。 根据您的设置、计算器显示您可以将+54mV 的差分输入应用于-28mV、并实现线性操作。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    感谢您的回答。 我之前已经使用过 INA-CMV-CALC。 当我看到绿线时、我预计我的一组参数不会出现任何问题。 我以 SPICE 模型仍然存在问题的方式解释您的答案、但 INA-CMV-CALC 显示了硬件的真实行为?

    此致
    Ronald Foth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    没错。 我们的 SPICE 模型目前在处理 INA828的输入/输出电压限制方面存在问题、但 INA-CMV-CALC 结果将与实际器件匹配。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronald

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis