This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:失调电压

Guru**** 2508955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723284/tlv3011-offset-voltage

器件型号:TLV3011

您好!

根据数据表、失调电压的典型值为0.5mV。

您能否告诉我、失调电压是否在 SPICE 模型中正确建模?

根据 SPICE 模型查看失调电压时、应使用什么测试电路?

我应该如何仿真最大偏移电压为12mV 的电路?  

谢谢、

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihab、

    您可以获取参考设计并选择一个非常缓慢上升的三角波:

    您可以看到、在仿真中、TLV3011显示的输入失调电压为1.650918V - 1.65V = 0.918mV。

    若要模拟其他输入失调电压、只需将一个串联的直流电压源添加到其中一个输入端子:

    e2e.ti.com/.../shihab.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和往常一样,Kai 的回应很棒 我要补充的唯一一点是、建模会考虑典型的室温性能。 因此、如果您认为您的电路受到 mV 失调电压的负面影响、Kai 建议使用数据表中的限制添加可反映温度变化和工艺变化的失调电压。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chuck! 你很好...

    Kai