This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:旁路电容器距离

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757795/lm393-bypass-capacitor-distance

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM358

您好!

客户希望了解旁路电容器与 IC 之间的距离。 你会给你建议吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    同样有效、如下所述:

    e2e.ti.com/.../757796

    但是、由于其快速切换和切换、比较器的电源去耦需要更加注意。 在这里、去耦电容器必须最靠近芯片!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的评论很有效。  lm393在 lm358上的作用是 lm393是集电极开路输出、而 lm358主动驱动输出低电平和高电平。  lm393的拉电流实际上来自上拉电阻器、而不是来自 lm393的电源引脚。  因此、请注意上拉电阻器连接到电源平面的区域。  如果电源线上存在晃动以及当 lm393在输出低电平上灌入电流、则在靠近 lm393的位置使用旁路电容器将改善比较器的 PSRR。

    卡盘