This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117输出噪声电平

Guru**** 2770845 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111, XTR115, XTR116, XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/754105/xtr117-xtr117-output-nosie-level

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111XTR115XTR116XTR110

在500R 负载下、XTR117输出的噪声水平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Changhping、

    XTR117负载电阻器上的噪声取决于两线制环路中使用的外部组件。 所有外部组件都会对噪声产生一些影响:包括外部晶体管、旁路电容器、两线环中使用的电缆/布线以及系统中存在的其他组件。 因此、很难提供规格、因为这更像是系统性能规格。 数据表提供了0.6uVp-p 的 XTR117输入参考噪声
    最好的做法是在系统中的负载上执行噪声测量。

    尽管如此、需要强调的是、4-20mA 电流回路往往稳健耐用、并且由于所涉及的阻抗较低、因此对系统外部噪声源具有良好的抗扰性、并且通常用于远距离传输信号的应用。

    谢谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Changhping、

    通常、噪声最大的来自连接到 XTR117输入的传感器或电桥。 与 XTR117自身产生的噪声相比、传感器或电桥噪声是完全主要的噪声。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的快速回复。 我正在为具有低噪声的4-20mA 电流输出选择一个芯片。 请您对此发表评论吗? XTR111或 XTR117? 还是其他人?

    此致

    李观华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    根据应用要求、您可以在2线或3线发送器之间进行选择。

    2线和3线发送器之间的主要区别在于它们的供电方式:2线发送器由回路供电、用于远程发送器和传感器的应用、本地电源不实用。 3线制变送器由本地供电、其中变送器靠近电源。

    XTR111 (3线制变送器)非常精确、具有非常好的线性度和低偏移漂移。 它依赖于电流源的动态匹配;然而、这种架构的折衷是输出上的一个小纹波、可通过将一个电容器与负载电阻器并联来滤除该纹波。

    如果您的主要关注点是噪声、XTR115、XTR116和 XTR117属于2线制电流变送器系列;它们具有低噪声、它们都指定了0.6uVp-p (0.1Hz 至10Hz)输入参考噪声。

    以下是2线和3线发送器列表。

    谢谢、

    此致、

    Luis

    2线制电流转换器:

    XTR115:是一款具有2.5V 基准电压和5V 稳压器的4-20mA 输出、0uA 至250uA 输入范围电流发送器
    XTR116:是一款具有4.096V 基准电压和5V 稳压器的4-20mA 输出、0uA 至250uA 输入范围电流发送器
    XTR117:是一款具有5V 稳压器的4-20mA 输出、0uA 至250uA 输入范围电流发送器。

    3线制变送器:
    XTR110:具有可调节基准电压的0-20mA、4-20mA 和5-25mA 输出以及0-5V 和0-10V 输入3线发送器。
    XTR111:具有可调节稳压器的0-20mA、4-20mA 和5-25mA 输出以及0-5V 和0-12V 输入3线发送器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis