This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:您能否提供一些降低功耗的建议或提供其他参考设计?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735727/xtr105-could-you-give-some-advice-to-deduce-the-power-consumption-or-give-other-reference-design

器件型号:XTR105

降级:

客户使用 XTR105并发现 XTR105的功耗非常高((24-5) V x 20mA)、可影响 PT100的精度。

您能否提供一些降低功耗的建议、或提供其他 PN 或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    为什么不使用外部晶体管? 这将消除 XTR105的大部分热量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis