This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:视频放大器延迟和视频同步。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723462/ths7372-video-amplifiers-delay-and-video-sync

器件型号:THS7372

你好!

我制造具有视频功能的器件(全高清 VGA)、并希望使用 THS7372、如输入缓冲器和滤波器。  

如果我正确理解了描述、这个芯片有一个延迟(这是逻辑的)、这个延迟对于每个通道有一个典型值为12ns。 如果我使用这个芯片、我可以对同步信号做什么?

我想使用具有典型12ns 延迟的施密特触发器。 这是否起作用? 或许有更好的优惠?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想更多... 也许最好使用比较器而不是施密特触发器...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能、延迟并不重要、因为"VGA"信号具有波长... ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikita、

    在这种情况下、12ns 延迟足够小、可以忽略。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 谢谢!