This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:重复粗调值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735412/pga309-duplicate-coarse-adjustment-values

器件型号:PGA309

在 PGA309用户手册中、表6-10列出了7 (Vref)(0.85E-3)和 7 (Vref)(0.85E-3)的两个条目。 这是否是拼写错误?  如果不是、为什么会重复此操作?

它违反了6.2.5中的这一说法: OS[4:0]:前端 PGA 上的粗略偏移调整、4位+符号1LSB =(VREF)(0.85E−3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    ±7 (Vref)(0.85E-3)的重复条目正确、如用户指南第2.2节所述。 这种重复是由于 PGA309内部的粗偏移 DAC 内部结构造成的。 除了这些点上的重复代码之外、1LSB 对应于(Vref)(0.85E-3)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis