This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:INA194上电序列量

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723565/ina194-ina194-power-up-sequence-questoin

器件型号:INA194

您好、支持团队专家、

我的客户对 INA194的加电顺序有疑问。 如果 INA194的供电速度比输入信号慢得多、则会对 INA194造成损坏。 例如、已向 Vin+和 Vin-施加+12V 总线电压、但 V+仍为0V。

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您深入了解该论坛。  VCM 的额定电压独立于电源、如下所示。  因此、该器件应该能够在 V+为0V 时处理总线电压。  但是、如果有任何东西将输出驱动到远离电源的位置、例如多路复用器或下游 SAR ADC、则可能会出现问题。  此外、如果您具有分离的接地层、负载接地和器件接地不同、这也可能会出现可能对器件产生不利影响的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    感谢您的解释、这真的很有帮助。

    非常感谢。

    Wei-Hao