This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757796/lm358-lm358

器件型号:LM358

您好!

客户希望了解旁路电容器与 IC 之间的距离。 你会建议吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    去耦电容器没有设定阈值。 我们建议将它们放置在尽可能靠近器件的位置。 去耦电容器离 IC 越近、其效率就越高。 数据表中的第12节详细介绍了布局指南并讨论了此主题。 选择低 ESR 电容器并在电容器和电源引脚之间建立低电感连接非常重要。

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    将去耦电容器视为芯片的一部分。 正如 Paul 已经提到的、去耦电容器应该直接位于电源引脚上。 最好将去耦电容器的另一侧连接到实心接地层、LM328的电源接地和信号接地也连接到该接地层。

    当然、这取决于实际应用和芯片、将去耦电容器放在芯片旁边有多重要。 某些应用具有一个用于一组放大器的单个去耦电容器、工作效果令人满意。 另一些则需要在每个芯片上使用多个去耦电容器的精密并联组合、以使电路正常工作。 但为什么要冒去耦电容器离芯片太远的风险? 只需将其放置在靠近芯片的位置、一切都很好。

    在大多数情况下、每个芯片和电源线的标准去耦电容为100nF 即可。

    Kai