This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4113:TLV4113MDGQREP

Guru**** 2643655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735390/tlv4113-tlv4113mdgqrep

器件型号:TLV4113

已从您的经销商处收到此部件。  MFG C of C 将日期代码列为52P2NVA 和21P09EA。

尝试弄清楚如何衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alise

    这些字符的制造日期是前两个字符。 第一个数字是年份、分别是2015年和2012年。 第二个数字是月份、即2月和1月。

    如果您需要更多信息、我需要深入探究一下。 我们可以获得的唯一附加信息是批号和组装地点。 注意:如果您包含封装信息后缀即 TLV4113ID、我们将会更轻松、更快速

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alise

    我没有听到您的反馈、因此我认为这已经回答了您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis