This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226:空载电流异常

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719854/ina226-ina226-no-load-current-is-abnormal

器件型号:INA226

如果未连接外部采集电压、则输出电流将仅具有3至4 mA 的波动、这是可以接受的。 此外、连接负载时、测量的电流值也非常精确。 但在空载状态下、电流值会随着外部采样输入电压的增加而增加。

采样电阻器为2MR 合金电阻器、采用2512封装

以前、使用100mR 采样电阻器、通过读取电阻器上的电压直接计算电流。 后来、由于过流问题、采集电阻被2MR 取代。  

下面是两个实际测量图、第一个输入为18V、第二个输入为24V。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    感谢您深入了解该论坛。 您在 Code Composer Studio 或其他开发环境的调试模式下发布了一个要观察的变量列表。 从我看到的结果中、两个列表中都有一些电流测量值。 每个列表底部都有一个名为*当前_的变量。 这是唯一与您的空载条件相对应的变量吗? 以前的电流测量" "? 您是如何强加空载条件的? 您使用的是 MOSFET、继电器还是断开输入? 当您说外部采样输入电压时、您是指器件的共模电压还是其他器件的共模电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我会要求客户提供更多信息、感谢您的回复!

    此致、谢谢!
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    空载是指断开负载。 在该状态下、随着输入电压的增加、相应的电流将从几十毫安增加到几百毫安。 但是当连接到负载时,电气设备读出的电压和电流是正常的。

    此致、谢谢!
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我使用 INA226EVM 在以下条件下运行了测试:Vin+=Vin-=VBUS=18V 或24V、Vs=3.3V。  在这些条件下、输入端似乎存在轻微的负电压偏移、这可归因于器件输入偏置电流、PSRR 和 CMRR。  假设您的用户不需要负值、如果这些值被计算为无符号值、这些值实际上看起来就像大值。  以下是我获得的测量值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复!

    我将向用户发送这些测量值并等待他的回复。

    再次感谢!

    此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    您对此问题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、客户没有回复我。

    此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    在这种情况下、我现在要关闭该线程。 但是、当他们作出回应时、如果他们需要进一步的支持、请在下面回复、我们将继续尽最大努力为他们提供服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!