This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:高电压双向电流源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757467/opa140-a-high-voltage-bidirectional-current-source

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: INA149

大家好、

我对本应用手册有疑问:

它引入了双向电流源、可接受+- 100V 以上的电压。例如、使用10k 电阻器、为其设置的电流为10mA。 在图4的端电路中:

OPA140运算放大器用于电压跟随器配置。 我不理解以下几点:

为了让10mA 电流流经10k 电阻器、需要在10k 电阻器上施加100V 的压降。 OPA140最大电压范围远低于该范围。 该电路如何工作、我缺少什么? 假设 VEE = GND = 0V 且 VCC >= 100V。此外、由于 INA149基准 A 和基准 B 输入为高阻抗、该电压跟随器在电路中是否真的有必要?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz、

    正确的做法是10mA 至10k 电阻意味着电阻器上有100V 的压降、因此、用于为 OPA140和 INA149供电的电源 Vcc2和 Vee2必须与输出信号针对变化的输出电流进行自调节配合使用-请参阅下文。

    此应用电路的总体理念是显著增大基于差分放大器的双向电流源的顺从电压范围。 通过采用 INA149等独特类型的差分放大器、此电路可被引导至极高的电源电压、例如+/-145v、从而允许将高达±10mA 的电流动态驱动至一个10 kΩ 负载-请见下面。

    随附的 TINA_TI 原理图可用于您自己的仿真。

    e2e.ti.com/.../A-High_2D00_Voltage-Bidirectional-Current-Source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、
    解释得很好、感谢您的帮助。