This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:TIA (OPA847),没有输入信号时的噪声约为600mV 450M。

Guru**** 2578985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755618/opa847-tia-opa847-the-noise-is-about-600mv-450m-without-input-signal

器件型号:OPA847

尊敬的所有人:

我最近使用 OPA847制作了 TIA (互阻抗放大器)电路、其输入 电容大约为270pF、就像这样。
Cin=270pF、Cf=5p .rf=1k.我认为它应该能够完美工作、因为 OPA847稳定增益应该大于12V/V

但是、如果没有输入信号、输出噪声大约为500m、500mV。我已将 Cin 从80pF 更改为390pF、但没有变化。

如何消除自振荡?

  如果在这一问题上有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KQ Z、

    这些器件上的 AOL 曲线有一些工艺变化。 我会尝试增大反馈电容或输入电容、看看这是否有助于改善相位裕度。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,非常感谢你的帮助  

    我已经尝试过您的建议,但仍然无法工作。我保持 Cf=F 2kΩ,Cf=5pF,,并将 Cin 从 80,150,270更改为390pF,OUT_SIGNAL 始终约300m(freq,300mV (Vpp)。然后我将 Cf 从5pF 更改为4.7uF, 结果不好。

    现在我很困惑我是否经常更改它的值,但是没有变化,OUT_SIGNAL 仍然大约300~500m (fre),400mV~700mV (Vpp)。[所有测试都没有 INPUT_SIGNAL ]

    祝你一切顺利、

    KQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KQ、

    100MHz 范围内的不稳定可能是由于不合适的设置(元件接线过长)和不正确的容性负载造成的:

    不得使用示波器探头直接接触 OPA847的输出! 插入一个小电阻、您可以将其直接焊接到 OPA847的输出引脚上。

    e2e.ti.com/.../kq.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    感谢您的建议、它确实有效! 我下载并查看该文件。 并且 我将一个小电阻(10,20,50,100,150,200Ω Ω)焊接 到 outpin,OUT_SIGNAL 已经被减少到100mV。

    但是、当 OUT_SIGNAL 变为100mV 时、我无法使其降低。 我希望移除 OUT_SIGNAL 振荡。  我可以做些什么来取得进展?

    我的测试结果:

    探头电阻/Ω 输出信号 Vpp/mV 输出信号频率/MHz
    10. 150 600
    20. 150 400~600 μ A
    50 200 600
    100 100 50
    150 100 100
    200 107. 20.

    祝你一切顺利

    KQ